This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:在 A0和 B1之间更改 I2C 地址

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048404/tps536c7-i2c-address-change-between-a0-and-b1

器件型号:TPS536C7

降级器、

我收到了 TPS536C7 B1芯片、然后重新安装到 PCB、但当我使用 GUI 进行检查时、它更改了地址。

 

A0 =>地址106D (当前使用)

B1 =>地址93d

 

在我看来 A0地址应该是93d、但我读的是106D、您能找到原因吗?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否先检查引脚搭接配置和 NVM 设置?

    需要确保从器件地址由引脚搭接或 NVM 设置决定。