This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:替代建议请求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170-Q1, LM5158-Q1, LM5158, TPS55332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044989/lm5157-q1-substitute-recommendation-request

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61170-Q1LM5158-Q1LM5158TPS55332-Q1

大家好、TI 支持团队

我收到了一个客户的请求、建议为以下部件推荐更换部件。

请参阅以下详细规格。

申请作为 AEC-Q100认证产品的推荐

2.作为具有主要汽车制造商使用历史的产品、请求推荐。

输入电压范围

1) 1)实际输入预期电压:7.2V

2) 2) 1)的电压必须是可输入的。

输出电压

1) 1) ADJ 类型

2) 2)应支持13~14V 或更高电压

5.电流:1A 或更高

6、开关频率必须可变(外部同步或 RT 引脚)

7.集成 FET

8.电源正常或诊断->如果没有具有此功能的 IC、请请求建议


我已经为 LM5158-Q1和 TPS61170-Q1产品提出了建议、但我收到一条电话、说由于未执行主动释放和切换、因此无法更换这些产品

频率无法更改。

请尽可能推荐更换部件。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我还同意 LM5157x-Q1和 LM5158x-Q1是基于该规范的理想候选器件。

    LM5158接近 RTM (在接下来的两周内)、而 LM5157x 早已发布。

    第二个不能更改开关频率的参数也不正确。 这可以在100k 至2.2MHz 之间进行设置、并且还提供同步功能。

    先前发布的器件的另一个选项是 TPS55332-Q1。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    过去14天内、我没有看到此主题的更新。
    如果问题得到解决、则最好按"已解决"按钮。
    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。
    此致、

    Stefan