This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131的噪声问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048025/tps65131-noise-issue-with-tps65131

器件型号:TPS65131

你好。。。

我的一位客户正在使用 TPS65131进行5V 输入、+/-15V 输出配置。 它们具有负载电流非常小的应用(大部分时间负载为2mA、 在继电器驱动期间+15V 电流为200mA、持续100mS)。

在同一电路板上使用新电路板或新器件时、设计工作正常、未发现任何问题。 在一段时间内(运行8到9天)、器件行为异常、输出产生噪声输出(纹波为1.25MHz -看起来像开关纹波)。 客户尝试使用强制 PWM 和脉冲跳跃、但没有改善。

请 查找随附的波形和原理图。

请 帮助解决同样的问题。

Mitesh

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、

    如果该设计在开始阶段工作并在几天的工作时间内降低性能、我可能会怀疑一些无源组件问题、例如电容器会随着施加的直流电压降低性能。 或一些电路板组装问题。 从原理图上讲、设计不错、但我有以下意见:

    设计中使用的降压/升压二极管(D3)的额定反向击穿电压为20V、而在具有5V 输入和-15V 输出的应用中、该二极管上的电压可能略高于20V。 因此、我建议使用反向击穿电压稍高的二极管、例如 MBRM130LT1G、以提供一些裕度。

    2.为了获得更好的纹波性能、我建议确保 PSN/PSP 引脚被下拉至接地、即电路板上安装了 R18/R19并且未安装 R16/R17。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    我们已要求客户如您所述更换二极管、但我很好奇地知道、为什么同一电路板上的任何新器件都可以正常工作。 观察到噪声输出后、他们只需在不更改任何其他组件的情况下更换器件、输出就会显示正常行为。  

    经过几天的操作后、这个问题开始逐渐发展。 原因可能是什么? 二极管是否会导致器件逐渐降级?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    我很抱歉、我错过了在故障电路板上安装新 TPS65131器件而不更改电路板上的任何其他内容的问题、该电路板在几天内开始正常工作。 这是一种非常奇怪的行为、假设您的帖子中描述的所有内容都正确、我唯一可以从中得出的结论是客户拥有的 TPS65131器件批次存在缺陷。 过去、我在客户应用程序中没有遇到这种行为。 从原理图上讲、设计是正确的、虽然我怀疑布局可能是问题、但我很乐意查看布局以查看是否可以发现问题。

    我的另一个建议是获取 EVM 板并在 EVM 板和客户故障板之间交换 TPS65131器件、以查看安装在客户板上的 EVM 板上的器件是否仍然以这种有问题的方式运行。 此外、如果发生故障的客户电路板上的器件在 EVM 电路板上的行为仍然有问题、或者没有问题。

    我对二极管的评论不一定要解决这个特定问题、而是我在原理图上注意到的问题、无论这个纹波/噪声问题如何、都应该纠正。

    此致、

    辽卡特