你好。。。
我的一位客户正在使用 TPS65131进行5V 输入、+/-15V 输出配置。 它们具有负载电流非常小的应用(大部分时间负载为2mA、 在继电器驱动期间+15V 电流为200mA、持续100mS)。
在同一电路板上使用新电路板或新器件时、设计工作正常、未发现任何问题。 在一段时间内(运行8到9天)、器件行为异常、输出产生噪声输出(纹波为1.25MHz -看起来像开关纹波)。 客户尝试使用强制 PWM 和脉冲跳跃、但没有改善。
请 查找随附的波形和原理图。
请 帮助解决同样的问题。
Mitesh