This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:6A 容量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048965/tps25947-6a-capability

器件型号:TPS25947

大家好、团队、

我查找以下要求的电子保险丝。 哪一部分是满足要求的最佳解决方案?

  • 输入电压:18V (必须)、24V (最好支持)
  • 最大电流:6A (必须)
  • 断路器(高优先级)
  • 闭锁(高优先级)
  • 反向电流阻断(高优先级)
  • OVP 和 UVP (高优先级)
  • 反极性保护(最好具有)

我认为 TPS25947最符合要求、但如果有合适的备选器件、请建议使用其他器件。

关于 TPS25947、根据数据表、我们可以将 ILIM 设置为高达6A、但数据表中还显示器件具有5.5A 电流能力。

这是否意味着我们无法在持续电流大于5.5A 的条件下使用该器件?

我们可以将其分为5A 路径和1A 路径、因此如果不建议使用6A、我将考虑使用两个器件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    是的、TPS25947将非常适合。 是不建议持续电流大于5.5A。  

    此致

    Kunal Goel