主题中讨论的其他器件: BQ76942、 BQ34Z100-G1
您好!
我目前在同一 I2C 总线上使用 BQ34Z100G1 (地址0xAA)和 BQ76942 (地址0x10)设置 BMS、并尝试使用 BQStudio 1.3.104连接到这两个 BMS。
在我将 BQ34Z100G1放置在电路板上之前、自动检测和与 BQ76942的通信工作正常。
由于我添加了 BQ34Z100G1、BQStudio 首先自动检测并连接到它。
我还可以使用高级通信 I2C 面板读取 BQ76942的寄存器。
但是、如果我在首选项中禁用自动检测并尝试使用 BQ76942.bqz 目标进行连接、我会收到错误、并且 BQStudio 会尝试使用检测到的0xAA 作为地址。
是否有办法手动设置 BQ76942的地址、以便可以选择 BQStudio 连接到哪个芯片?