This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:MCU 控制 BQ78350、使 BQ76940's CHG/DSG 引脚为高电平或低电平。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048952/bq78350-r2-device-fw-mcu-control-bq78350-to-make-bq76940-s-chg-dsg-pin-hi-or-low

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQSTUDIO

您好、先生、

我使用 BQ78350+BQ76940、 现在我需要使用 MCU 控制  BQ78350使 BQ76940的 CHG/DSG 引脚为高电平或低电平。

在 bqstudio 中、我发现 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 可以执行此功能、但无法密封

对于 MCU,如何设置命令? 你有什么 建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您需要使用0x2B HostFETControl 命令(请参阅 TRM 以了解完整说明)。 用户在使用此命令时会遇到一些难题、因此您可能需要搜索 E2E 以了解一些常见的挑战。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的善意回复、它对您的帮助很大^^