This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:Webench 效率图

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048445/tps566231-webench-efficiency-plot

器件型号:TPS566231

您好、 TI 专家、

我使用 webench 设计器生成了 TPS566231设计。

在效率图 (请参阅附件)中、我发现一个 工作点(位于两个高效率点之间)的效率要低得多。 (Vout = 0.95V)

这是否反映了实际行为、或者这只是一个仿真问题?

此致、
Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    感谢您的提问!

    Webench 仿真 可能无法反映 实际的效率性能。

    我查看了我们的 TPS566231验证报告、  当 Vin 在 轻负载(<0.1A)时变低时、效率会变高。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485372" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048445/tps566231-webench-efficiency-plot "][/quot]

    Thaks 要求回复。

    请允许我扼要重述一下、以确保我的理解正确。 效率随着输入电压的降低而提高、而没有任何局部最小值。

    因此、在实际应用中、3.675V 的效率将介于4.35V 和3.0V 之间?


    此致、
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们没有在3.675Vi 测量效率、因为它 不是典型电压。  

    同时、我们在  3Vi/5Vi/8Vi/12Vi/18Vi 1Vo@轻负载(<0.1A) 条件下测量了效率。 结果是效率随着 Vi 降低而提高、3Vi 条件下的效率最高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我完全理解您无法测量每个电压点。

    但是、由于裸片内部的任何状态变化、您是否希望效率在这两者之间下降? 或者、您是否认为这是由于设计工具内的建模不准确所致?

    在数据表中、我 找不到任何证据证明这种行为。 但 我想确保我不会错过有关这方面的任何详细信息。

    此致、
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christian

    Miranda 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    同意你的意见。 我认为这是一个建模错误。