This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:有关 LM2518x 系列的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048282/lm25180-questions-about-lm2518x-series

器件型号:LM25180

您好、支持团队、

现在、我将学习用于隔离式直流/直流转换器的 LM2518x 系列。
我对这些问题有一些疑问。
那么、您能告诉我以下内容吗?

[问题]
关于开关 MOS FET (引脚1)

在任何情况下、如果引脚1的波形不超过以下值、是否有任何问题?
  
Vds:70V (绝对最大额定电压)
  
ID:ISW-PEAK 的最大值

漏极损耗(漏极电压值与漏极电流值之积)是否有限制?
是否没有必要对此加以注意?

关于 RSET

如果 RSET 的电阻值(12.1 kΩ)发生变化、会产生什么副作用?
(例如、RSET 小20%等)
但是、我知道输出电压会发生变化、所以请告诉我 RSET 和 RFB 比率没有变化的情况。
当然,我也明白不建议采用这种方法。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Masa

    让我稍后检查并更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    FET 的绝对最大额定值为70V。

    不建议在持续70V 的 SW 电压下运行该器件。

    建议的最大持续 SW 电压应限制为65V。

    峰值 FET 电流受数据表 EC 表中电流限制规格的限制。

    RSET 值20%的变化不应导致任何问题、只要两者之间的比率是如此

    Rset 和 RFB 保持恒定。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢您的指导。
    为了确保、我可以再次问您吗?

    1.是否无需注意功率 MOSFET 的漏极损耗?
    只要 VDS <65V 和 ID <ISW-PEAK (for example, Vds<65V and Id <1.73A for LM25180) are maintained in all operating conditions? 的条件是可以的

    2.为什么建议使用12.1千欧电阻器?
    如果 RSET 使用12k Ω 或10k Ω 电阻器、是否有任何可能?

    请注意、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果电压和电流保持在指定值以下、则不会发生损坏。

    可以使用 RMS FET 电流和 FET Rdson 在正常条件下计算 FET 中的导通损耗。

    但是、可以 从该器件产品文件夹中的计算器工具中找到更准确的 FET 损耗计算。

    12.1k 的值提供大约100uA 的电流;控制电路针对该值进行了优化。  但是、电阻值的变化

    不应导致问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢您的支持。
    我知道。

    此致、
    M. Tachibana