This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930原理图审阅

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048818/bq76930-bq76930-schematic-review

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093

各位专家、您好!

BQ76930是面向客户的大规模生产。 现在、他们有来自最终客户的3块电路板。 故障率为3%。 该系统中有2个 BQ76930。  所有故障均发生在高电池侧(11~20节)。  

您能否为客户查看原理图? 因此、我们可以建议一种优化设计的方法。 谢谢。

我们认为高侧 BQ76930出现故障是有原因的、电池是否有任何上电流? 否则、客户没有放电视。  

我们所做的:  

电阻测试:  

故障板1。 电池16和电池17--背面电池数据故障:电池16:0V;电池17:3.8V

当我们从电路板上降低高侧 BQ76930时、我们发现引脚20 (VC6)和引脚21 (VC5B)之间的电阻为1.2欧姆。  

故障板 2/3。  电池11和电池12中的故障--背面电池数据:电池16:0V;电池17:3.8V

更换 测试--更换新的 BQ76930,所有测试都正常,BQ76930可以正常工作。  

高侧 BQ76930原理图:  

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    我们拥有的20节电池的参考设计是 TIDA-01093、它确实在电池输入端使用 TVS、但我不知道它是否会帮助您描述的情况。  应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749中显示了单个器件的随机电池连接注意事项。  图21显示了可能导致 VC16上产生大电压或 VC6与 VC5B 差分电压的情况。  在堆叠设计 中、较低器件的滤波电容器可能会将 V10保持在低电平、而 C35则将 U3的 VC5x 保持在低电平。  这可能会导致您描述的类型损坏。  图21所示的齐纳二极管可以将电压限制在组电源引脚上方的那些引脚上。  从底部向上连接电池或从底部一次连接一个5节电池组可能会降低部件的电压阶跃、并降低您描述的损坏几率。  

    在原理图中、拓扑看起来正确、建议将 CF 电容器(C29和 C35)设置为10uF、并将射频和 RC 电阻设置为1k、以便在 SCD 条件下使器件保持活动状态、在通常监测电流的底层器件上、这一点尤为重要。 使用 CC 电容器1uF 时、您可以在电池平衡期间看到电压误差、因此这些电容器有时会更小。  这两种值变化都允许在随机电池连接期间在输入端分配更多的电压、因此图21中的齐纳二极管或连接序列可能更重要。