This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:用于600瓦 PFC 的 UCC28019

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC256404, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049017/ucc28019a-ucc28019-for-a-600-watt-pfc

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28019UCC256404UCC256402

我需要设计一个600瓦 PFC、我正在寻找合适的控制器。  

我想知道 UCC28019是一个好的选择、还是有一个更好的选择。  

关于拓扑、这可以通过单个控制器来实现、还是建议使用交错控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、UCC28019是600W 的理想选择。  这可以通过单个控制器来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!!

    此 PFC 将为需要提供隔离的转换器供电、并为600W 的80VDC 输出供电。  您是否有适合此第二级的拓扑和控制器?  我曾想到拓扑使用 LLC、可能是 UCC256404或 UCC256402?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您可以使用 LLC 转换器为您的应用实现第二级。 如前所述、 您可以使用 UCC25640x 控制器系列中的任何器件。  

    下表显示了这些器件之间的差异。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认!!  我对此表示赞赏。