This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:输出精度长期测试数据

Guru**** 1860940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048626/tps745-q1-output-accuracy-long-term-test-data

器件型号:TPS745-Q1

 TPS745-Q1的输出精度是否有长期测试数据?

√、我想确定此参数是如何随时间漂移的、例如、作为特定的%/μ s KHR。

此类数据是否可在该器件的 PPAP 文档中获取?  如果是、需要请求的级别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         很遗憾、我们没有这些数据、很抱歉、我们无法为您收集长期输出漂移与时间之间的关系。

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    感谢您快速回答我的问题。

    通过另一个渠道、我收到  了来自 TI 模拟现场应用程序的 Antonio Fadhel 的以下声明:

    "您是正确的[数据表中  1.5%的最大输出精度考虑了老化问题]。 TI 器件旨在实现可靠性、使我们的机制(例如电迁移)开始磨损的时间超过使用寿命。 产品设计中还考虑了在整个生命周期内导致参数变化的机制、例如负偏置温度不稳定性(NBTI)和通道热载流子(CHC)。 这假设器件在数据表中指定的建议运行条件下运行。"

    我相信 Antonio 谈论的主题与输出精度长期漂移完全不同。  你同意吗?

    我猜输出电压漂移速率 为±0.1%/√KHR。  您是否有办法验证此假设的合理性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

               如果器件在建议的工作条件下运行、则可以确保、即使在长期内、输出电压也不会在器件寿命期间偏离标称值1.5%以上。 因此,从这个角度来看,我同意安东尼奥所说的话。  器件的寿命以及相应的器件漂移速率将取决于 器件的使用条件(功率耗散、环境温度等) 更高的功率耗散和更高的环境温度会使器件老化得更快、并且很可能会增加漂移速率。 我们只能指定在器件的整个生命周期内漂移不会超过1.5%(这 取决于器件的使用方式)。 希望这对您有所帮助、如果您有更多问题、敬请告知。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特