This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:TLV840NADL 上/复位的上升时间(漏极开路)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045461/tlv840-rise-time-of-reset-on-tlv840nadl-open-drain

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件:TPS3899

您好!

在 TLV840NADL (漏极开路)器件上、您能否告知我们典型上拉电阻(10k Ω?)下的/RESET 引脚的上升时间 ?

此外、您能否在 EVM 上的 RISING ON /RESET 引脚期间获取波形?

 

我的客户要求判断是否添加了施密特触发缓冲器。  我们知道上升时间取决于外部组件。  但他想引用数据。  请为我们提供支持。

#这与以下 TPS3899问题相同。
e2e.ti.com/.../tps3899-rise-time-of-reset-on-tps3899-dl-open-drain

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    我们在实验中仅提供 TLV840M 型号。  客户请求的数据对于"M"变体和"N"变体是相同的。 同样、请给我们几天时间来为您获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    TLV840 EVM 上的 IC 损坏、因此我订购了新的 TLV840 EVM。  遗憾的是、发货到我的办公室需要5个工作日。  我将在下周晚些时候向您发送示波器照片。  感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    以下是 TLV840M 的两个上升时间结果。  一张图将 VDD 设置为3.3V、另一张图将 VDD 设置为5V。  时间测量是在/RESET 电压的10%和90%完成的。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    VDD = 3.3V

    VDD = 5V

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!