This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:EN 引脚在 TLV741P 上保持悬空会发生什么情况?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046856/tlv741p-what-happen-is-en-pin-is-left-floating-on-tlv741p

器件型号:TLV741P

您好!

根据数据表、当 EN < 0.4V 时、器件进入关断状态。 当 EN>0.9V 时、器件启用、用户意外地悬空 EN 引脚且电压介于0.5V ~ 0.89V 之间时如何?

器件处于什么状态、  输出端应处于什么状态?  是否有任何内部上拉或下拉?

谢谢!

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    我联系了设计人员、以检查是否存在内部上拉/下拉。 如果没有内部上拉/下拉、当 EN 引脚悬空时、它可能会波动足够大、以便随机打开和关闭器件。 或者 EN 电路处于不确定状态、在该状态下它可以保持打开或关闭。

    当我听到设计人员的反馈时、我将更新此内容。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    有任何反馈吗?

    谢谢!

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    很抱歉耽误你的时间。 我一直在与设计团队沟通、希望很快得到解答。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    我已通过设计验证 EN 没有上拉/下拉电路、因此需要使用外部电路来保证其状态。

    此致、

    Nick