This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790 SDRV 引脚

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049004/bq25790-bq25790-sdrv-pin

器件型号:BQ25790

大家好、

我们遇到了有关 bq25790 SDRV 引脚的问题。 在实验室测试中、如果我们使用示波器探头或万用表来"触摸"SDRV 引脚、则整个充电器会自动复位。 这是正常的吗?

我想它是由探头的寄生电容引起的。   添加寄生电容后、SDRV 负载将增加。 我们是否有任何规格来指示 SDRV 驱动或内部电荷泵的能力?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    这是预期的。  SDRV 输出无法驱动<=10Meg 的直流电阻负载、这是示波器探针阻抗。  它仅用于驱动容性负载、如 FET 的栅极。  SDRV 输出没有经过测试的规格。

    此致、
    Jeff