This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 400kHz 辐射发射测试失败

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047651/400khz-radiated-emission-test-failure

主题中讨论的其他器件:PMP

我们正面临400kHz、800kHz、1200KHz、1600KHz 频率范围内的辐射发射问题… (400kHz 谐波)。

我们可以肯定来自稳压器开关频率的噪声源。 请注意、我在此处附上了 RE 报告。

本设计中用于将12V 转换为4.2V 的稳压器部件如下所示。

  • 器件型号:LMR23630AQDDARQ1
  • 开关频率:400kHz
  • 额定电流:3A

那么、请建议我们如何将这种400kHz 开关噪声降低到低于限制线?

此致、

Suhan Shetty