This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:看门狗

Guru**** 2609885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048472/bq78350-r1a-watchdog

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

您好!

bq78350-R1A 中是否有任何看门狗?

或者、如果 bq78350和外部微控制器之间没有 smbus 通信、是否有关闭充电和放电 FET 的功能?

如果 BQ78350-R1在 SMBC 和 SMBD 逻辑低电平持续≥2秒时检测到 SMBus 关断状态、两个 FET 是否都会关断?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    BQ78350-R1A 没有看门狗。 有一个睡眠总线超时会导致器件进入睡眠模式、但这不会关闭 FET。 您可以在 FET 选项寄存器中将器件配置为在睡眠模式期间关闭 CHG FET。 您还可以通过设置  PowerConfig[AUTO_ship_EN] 位并配置 Auto Ship Time、将器件配置为在设置的时间后进入关断状态。 两个 FET 在关断模式下均禁用。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    根据 TRM、BQ78350只能 在保持睡眠模式后进入关断模式、而无需在自动运输时间中指定的预设时间间隔内进行通信。

    如果我们希望器件进入睡眠模式、SMBus 需要为"BusTimeout"设置为低电平。 但是、我们无法为 SMBus 保持低电平创建条件。

    从产品中移除电池组后、我们希望同时关闭 CHG 和 DSG FET。 我们知道有一个名为 PRES 的器件引脚、可以检测电池组是否连接到产品。 但我们不希望将连接器引脚用于 PRES 引脚。

    我们想知道、如果一段时间内没有 SMBus 通信、是否可以关闭 CHG 和 DSG FET。 请提供建议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    不幸的是,这是不可能的。 这是 PRES 引脚的作用、因此您需要使用此引脚。

    此致、

    Matt