This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:在不使用 BQ Studio 的情况下更新固件或 Chem ID

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048637/bq78350-r2-device-fw-updating-firmware-or-chem-id-without-using-bq-studio

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSWEV2400

是否有任何支持的方法来(1) 更改化学 ID 或(2)在不使用 BQ Studio 的情况下从 R1A 升级到 R2固件?

我想将其作为 Linux 机器上 CLI 过程的一部分进行集成、但 SLUUBD3E 显示 ChemID 为只读、并且对固件更新没有任何说明。 通过 BQ Studio 进行的.gg.csv 导出中未提及这两种情况。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个与 BQStudio 分开的更新程序工具。 以下是下载更新工具的链接。  您可以使用他们的 srec 文件。

    https://tidrive.ext.ti.com/u/gDh9vh04fbqSOH25/a2e4e9b5-2b4b-4c19-89cb-ec49c40981eb?l 

    以下是使用此工具的说明:

    ‘步骤为1)以管理员身份安装 bqEVSW,2)将更新程序文件解压到文件夹,3)导航到文件夹并双击以运行 bqUpdater.exe,4)在更新程序中,单击 Program’(程序)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这对于技术人员来说比 BQStudio 更容易。 是否有任何支持 CLI 或 Linux 的工具? 我主要在寻找一种尽可能实现自动化的简单方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这是我们唯一可用的工具。 我有一个用 Python 编写的示例 srec 加载程序、它使用 EV2400、但运行速度要慢得多、仅用于演示步骤(不用于生产用途)。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    python srec 加载程序听起来很有趣、您能否将其发送给我?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是链接: https://tidrive.ext.ti.com/u/ojUwVT81MFawNTBS/9e393be0-bed3-432d-8ade-d208250b4b32?l 

    请记住、这只是一个示例、我已经在几个器件上运行过、因此我不确定它在生产中的稳健性。

    Matt