This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:用于计算 Vout 为5V 或3.3V 时 Vin 最小电压的公式

Guru**** 2519180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, LM25117-5117QUICK-CALC, LM25117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048549/lm25117-q1-formulas-for-calculate-vin-minimum-voltage-when-vout-is-5v-or-3-3v

器件型号:LM25117-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25117LM25117-5117QUICK-CALC

尊敬的 TI 工程师:

   我的问题是、LM25117能够输出5V 或3.3V 的最小输入电压是多少?

   我尝试使用"LM25117-5117QUICK-CALC—LM (2) 5117快速入门计算器"、但它不起作用。  

目标输出电压、VOUT [V]= 5

所需的最小启动电压、VIN (启动)[V]= 4.5

   它不会显示任何错误消息。 正确吗?

   实际上、当 LM25117的输出电压为5V 或3.3V 时、我正在寻找公式/方法来计算 Vin 最小电压。

提前感谢VoutVin

黄家辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick  

    您可以在4.5V 输入电压下启动器件、但输出将超出5V 调节目标。 此外、请确保您的 MOSFET 可在4.5V 的温度范围内完全增强、否则 MOSFET 可能会损坏。  

    为了正确调节输出电压,输入电压应高于;

    最小 VIN = VOUT_TARGET + IOUT_max *(Rdcr + Rdson)/(1 - 440ns * FSW_max)  

     

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      Rdcr 是否与电感器相关?

      Rds-on 是否与 MOSFET 相关? 此外、如何防止 MOSFET 损坏?  

      您能解释 一下该公式的理论吗?

    BR、

    黄家辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI AE 团队:

       如何计算 LM25117-Q1 Fsw (开关频率范围(最小值和最大值))?

    BR、

    黄家辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick  

    最大/最小开关频率比通过公式(3)计算的 RT 编程开关频率高/低10%

    - Eric Lee (应用工程)