This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:[PMIC、TPS65070]申请 PMIC 产品推荐

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048670/tps65070-pmic-tps65070-request-a-pmic-product-recommendation

器件型号:TPS65070
主题中讨论的其他器件: ADS1299

大家好、TI 支持团队

已收到客户的请求、建议将合适的产品作为 PMIC 用于 EEG 测量设备。

请推荐符合以下规格的合适产品。

从我通过 TI.com 查看的结果来看、TPS65070似乎非常适合。

如果有更合适的产品、请推荐。

输入电压:3.3~4.2V

Vout1:3.3V/200mA (MCU、ADS1299、BLE)

Vout2:3.3V/500mA (NIR 20EA)

Vout3:2.5V/-2.5V:200mA (ADS1299)

锂离子电池充电:5V 2A

Thnaks。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如您所述、TPS65070最适合您的要求。 请注意、充电电流仅支持高达1.5A 的电流、而您的要求仅支持2A 电流。  

    最棒的
    Emily