This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:和低侧 FET

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ28Z610, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048290/bq34z100-g1-and-low-side-fets

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ28Z610

尊敬的 TI 团队:

 

是否可以将 BQ34z100与使用低侧 FET 的 ABLIC S-8252或 Ricoh R-5460系列中的锂离子电池保护 IC 一起使用? 如果是、是否有应用节点或参考设计可用于此目的?

 

以下是三个器件数据表的一些屏幕截图:

      

我们不使用 BQ28z610等集成保护器的电量监测计、关键是我们的客户要求我们将保护器与电量监测计分开、 最好保留不可编程的保护器件。

 

非常感谢您的帮助。  

您的 Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、您好!

    是的、您可以将保护器与 BQ34Z100-G1配合使用。 监测计应位于保护器之前、以便在启用保护后不会断电。 如果启用了保护功能且监测计已断电、则可能会发生监测问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢您的快速回复。 这对我们来说是个好消息、我们可以使用这种组合。 我看到的唯一问题是、在电池组中、仅计划了电池组+、电池组-和 HQD 的三根导线。 这可能意味着、 如果启用了保护功能并且电池与外部之间的负连接中断、则不能与 BQ 进行通信、或者如果仅与外部连接三条导线、我是否无法在该错误状态下读取 BQ?

     您的、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、您好!

    无论通信是否中断、我都将监测计放置在保护器之前、以避免禁用监测计、因此如果启用了保护功能、监测计是堆栈上唯一的器件。

    此致、

    Wyatt Keller