This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:WLED 电流问题

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043908/tps68470-wled-current-issue

器件型号:TPS68470

您好、先生、

我们使用了 WLED、通过使用一个外部选通作为触发器来使其闪烁。
其中有一个 PMIC、电流在不与选通同步的情况下流经 WLED。
内部 LED 驱动器似乎不工作。
请告诉我们可能的原因。
我们附加了原理图、WLED 电流波形和选通波形、如下所示。
OK 模块和 NG 模块的原理图相同。

原理图: e2e.ti.com/.../2045.TPS68470_5F00_schematic.pdf

NG 模块波形:

正常模块波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在给定上面显示的250mA WLED 工作电流的情况下 、我看不到 WLED  升压 原理图或元件有任何问题。

    1. 您能否共享用于配置 WLED 升压和选通操作的 I2C 命令?
    2. 如果在 OK 和 NG 模块上交换 PMIC、则行为是否遵循 PMIC?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    已首先共享 I2C 命令。

    e2e.ti.com/.../IQCapture_5F00_Launch_5F00_I2Clog_5F00_PMIC_2600_OV5675.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。  我已经回顾了原理图的其余部分、 并有以下问题。 所组装的电流元件超出建议的工作条件。 如果客户仍继续遇到此问题、请在设计中解决这些问题并分享。

    • ANA_OUT 输出电容(C23)应为1uF

    • 内核降压输出电容应为4.7uF

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户已按照您的建议修改这些电容器的值。 NG 模块仍未固定、且 LED 始终亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于组件超出了建议的工作条件、因此无法保证器件运行。 组件值不正确可能会导致器件出现不可修复的问题。 客户应对其设计进行这些更改、并让 TI 知道 将来是否再次出现此问题、是否已更正内部版本。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是否意味着靠近 TPS68470的输出电容器不能超出推荐值? 还是在同一电源路径中、总电容器不能超出建议值(例如:ANA_OUT)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    靠近 ANA_OUT 引脚的输出电容器不应超出建议值。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户很困惑、只有靠近电源输出引脚的输出电容器需要满足建议值、在同一电源路径中不需要满足总输出电容器值、您能向我们解释详细信息吗?

    I2C 命令不需要进行任何修改、对吧?

    e2e.ti.com/.../7774.IQCapture_5F00_Launch_5F00_I2Clog_5F00_PMIC_2600_OV5675.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设电源路径中的其他电容器是其他组件的去耦电容器。 这些电容器通常放置在离 ANA_OUT 引脚更远的位置、因此有一些走线/过孔/连接器阻抗将这些去耦电容器与 ANA_OUT 输出电容器隔开。 这种阻抗分离降低了对 LDO 控制环路的影响。 立即放置在 ANA_OUT 引脚上的电容器对 LDO 控制环路的影响最大、因此这应在数据表建议范围内。  

    关于 I2C 命令、您能解释一下"数据"列的格式吗?

    对于写入事务、我希望此列始终具有2个字节-寄存器地址和写入数据。 但是、某些命令、如第9行、只有一个字节。 您知道原因吗?

    #级别 索引 M:s.ms.us 持续时间 长度 错误 S/P 地址 记录 数据
    0 0 0:00.000.000 捕获已开始
    0 1 0:03.547.051 50.000us 1 B SP 4C 写入事务 0D

    谢谢、

    Gerard