This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:绝对最大值、输出电流(短时间)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048874/ucc27710-absolute-max-output-current-short-time

器件型号:UCC27710

你好

 

我对 UCC27710有疑问。

 

数据表将“输出电流、I OUT_PULSE (300ns)”的绝对最大值指定为“1.0/-0.5A”。

用户是否必须检查并确保峰值灌电流/拉电流小于该值?

如果输出电流高于此值、是否有可能损坏器件?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    驱动器输出的峰值电流为自限值、设计人员无需在设计中作出规定来限制该值。 驱动器本身在驱动无栅极电阻的容性负载时不会出现任何问题。 尽管我们确实建议配置外部栅极电阻、以便设计人员可以优化功率器件开关时间。

    但是、设计人员必须观察设计以确保不超过 IOUT_DC 额定值。 如果驱动器驱动电容式负载、峰值电流持续时间短、这通常不是问题。

    此致、