This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:ID ROM 编程请求

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A, BQ2026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045774/bq2022a-id-rom-programming-request

器件型号:BQ2022A
主题中讨论的其他器件: BQ2026

大家好、

我想将指定的数据写入 ID ROM。

我应该联系谁从 TI store 购买该产品?

此外、是否有最低起订量要求提供 ROM ID 的程序?

7.3.4自定义 bq2022A

64位 ID 标识每个 bq2022A。 48位序列号是唯一的、由德州仪器编程。 默认的8位系列代码为09h;但是、可以基于单个客户保留不同的值。 如需更多信息、请与您的德州仪器销售代表联系。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们是否需要自定义值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是客户的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这是一个很旧的器件、从未有过这样的请求。 这将有助于了解它是如何产生影响的。

    bq2022A 具有用户可编程存储器、可存储可用于相同功能的自定义值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望通过更改0x09来获得64位 ID。 请向客户指出具有64位 ID 的 bq2026。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户从 ti.store 购买、您可以对他们想要的自定义值进行编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 bq2026、但现在我看到、对于您想要回答的问题、这种方法没有很大不同。

    我已将此主题分配给可以更详细地了解此主题的人。