This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950PW 替代产品

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC2895, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048113/ucc28950-ucc28950pw-alternative

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC2895UCD3138

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户购买 UCC28950PW、因为它缺货。
考虑到可用性、我在以下链接中检查和比较其他器件: 比较产品(TI.com)
遗憾的是、我们的客户需要一个 工作频率为50kHz 的控制器。 比较器件是否可以工作? 或者、您是否知道可用的更好的替代方案?
请告诉我。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951在参数上与 UCC28950相同、它的占空比只能增加1%至2%、适用于您的应用。

    很抱歉半导体短缺。  许多客户遇到相同的问题。   

    如果 UCC28951不可用、则 UCC2895是 PSFB 转换器的旧器件。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的支持。 请注意、我们仍收到客户的回复、如下所示:

    "我明白了。  我的问题是转换器在次级高电压 SiC 上使用
    二极管进行整流、因此开关频率不能很高、
    以降低开关损耗。
    另外、您能否按顺序提出微控制器或类似器件
    实现专用控制电路?"

    我希望您能进一步帮助我们。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TI 的模拟控制 IC 产品系列中、我们没有任何以较低频率运行的产品。  然而、数字电源团队已经使用 UCD3138完成了移相全桥设计。  我找到了以下控制器固件。

    https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-PSFB

    我不知道这个数字控制器的详细信息、也不知道谁支持它。  您能否使用标题中的 UCD3138开始新的主题、询问最小开关频率是多少?  这是支持此器件的合适工程师可以为您提供支持。

    此致、