This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:过热

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047786/tps63000-overheating

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63030

  由于器件可用性、我们将从 TPS63030切换到 TPS63000。   TPS63000器件似乎可以工作一段时间、但可以正常工作

非常热、最终会失败。  当它发生故障时、LX 引脚和接地的电阻较低。  该器件由 USB 5V 电源供电

我们在2V 和5V 之间调节输出。  到目前为止、大多数测试都是在无负载或低负载的情况下进行的。  我们只需要从器件上获得100mA 电流。

原理图相同、但我们在输入端添加了一个电容器以降低噪声。  新器件的 PCB 封装已更改。  到目前为止、我们已经吹了3个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    您的意思是说 schamatic 与 EVM 相同、但在输出端添加了一个电容器、对吧?

    您能否帮助捕获 包括 VIN  节点 L1和 Vout 在内的波形?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图与输入端额外的10uF 陶瓷电容器相同。 输入有一些纹波。  当我获得新芯片时、我将在一天或两天内附加波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    您能帮您附加原理图图片吗?  

    此链接的用途,我无法打开它。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U8是一个数字电位器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 输入、5V 输出。  无负载。  芯片很热。

    输入、~50mV p-p

    输出:~20mV p-p

    L1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Mark、您好!

    您能否帮助在更长的时间内捕获包含输入/输出直流值和节点 L1的波形?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经解决了这个问题。  接地引脚7似乎使芯片工作良好。  它的噪声高于  TPS63030、但不会过热。  我们使用 TPS63030多年、PSYNC 连接到 Vin、但 出于某种原因、TPS63000不喜欢、至少对于100mA 以下的负载。  感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    感谢您的尝试。 好消息、下次再见。

    此致

    TAO