This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:发生短路或开路时的风险

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048657/lm25180-about-risk-if-short-circuit-or-open-circuit-happens

器件型号:LM25180

您好、支持团队、

现在我正在学习 LM2518x 系列、并想确认故障风险。
具体而言、我想检查在发生短路故障或开路故障时、IC 或外设是否存在冒烟或烧毁的风险。
因为如果预计会有风险、就必须考虑提前添加保护电路。

例如、在 LM25180数据表第16页的图23的电路中、如果发生这些故障、您能告诉我任何风险吗?

短路故障
接线之间是否存在任何短路组合(尤其是 IC 的外设)、从而导致异常发热或燃烧等危险条件?
例如、引脚3 (VIN)-引脚8 (GND)、引脚1 (SW)-引脚3 (VIN)等

2.关于开路故障
是否有任何接线(尤其是 IC 的外设)会导致危险条件(例如、如果接线开路、会出现异常发热或燃烧)?
例如、如果 PIN8 (GND)开路等、则存在闩锁风险

此致、
M. Tachibana