This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340EVM-017:EVM 的高输出纹波。

Guru**** 688030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043911/tps55340evm-017-high-output-ripple-for-evm

器件型号:TPS55340EVM-017

尊敬的 Sirs:

客户正在测试 TPS55340EVM、发现输出电压纹波过高。

Vin=7.2V 和 Vout=24V、Iout=0.5A

下面是用于参考的示波器波形。

纹波电压约为1.3V。

我是否可以就如何减少纹波向您提出建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    客户似乎正在使用标准示波器探针、该探针会从开关节点拾取大量噪声。

    请检查它们是如何测量的、以及它们是否使用推荐的 Tip & Barrel 方法来捕获此信号。

    此外、在示波器中启用20MHz 带宽滤波器将有助于进一步抑制注入到探针中的噪声(感应到 GND 环路)

    请参阅:

    EETimes -电源提示#6:精确测量电源纹波

    Engineer It -如何测试电源-测量噪声|德州仪器 TI.com 视频

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    过去10天内、我没有看到此主题的更新。
    也许您可以同时解决这个问题、在这种情况下、按下"已解决"按钮将会非常好。
    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。


    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    测试结果正常!

    问题已解决。

    谢谢。