This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压可变拓扑

Guru**** 2529790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048678/output-voltage-changeable-topology

主题中讨论的其他器件:UCC28782

您好、E2E、

请参阅随附的文件。
我们的客户计划制造电源单元。
电源有两个输出、12V 恒定电压(OUT1)和10V 至50V 的可变电压(OUT2)。
我就 OUT1向客户推荐了 UCC28782 (ACF)。

约;
在500毫秒内启动时、OUT2电压从0V 上升到50V、之后会下降到任何电压。
"任何电压"由 MCU 控制。
MCU 接收电机旋转速度脉冲、它控制 OUT2电压并调节电机速度。

请告诉我什么是 OUT2的合适拓扑。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AcGuy:

    根据您的输入、output2的最大功率至少为500W、持续500ms。 和可变输出请求的输出电压。  

    LLC 转换器+降压转换器可能是客户的可能解决方案。  

    LLC 级提供500W 的功率、输出电压略高于50V。 降压级用于将 LLC 输出传输到 MCU 所需的目标输出电压。  

    如果您没有任何疑虑、请使用此想法与您的客户进行讨论。  

    BTW、如果不考虑效率问题、您可以使用 QR 反激而不是 ACF 反激。 这将更容易设计。  

    此致、  

    Wesley