This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM809:技术规格检查

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047565/lm809-spec-check

器件型号:LM809
主题中讨论的其他器件:TLV803

你(们)好  

建议使用2.4V 推挽式封装 SO-23-3产品、如 LM809M3-2.45 NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不相信随附的文件会使它通过。  是否可以重新发送图像?

    如果我理解您的请求、您正在寻找2.4V 电压阈值型号、对吧?

    我们确实有一个名为 TLV803E 的较新器件 、该器件在去年发布。  有2.4V OPN 型号(TLV803EA24DCKR)、但它具有开漏低电平有效输出、而不是推挽低电平有效输出。  此外、OPN 型号具有200ms 的复位延时时间、并且采用 SC-70封装、这与 DBZ 封装非常相似。  优点是引脚排列相同。  不过、目前我们已经缺货了这一特定变体。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TLV803为漏极开路、目前客户电路板上没有保留上拉电阻器;电路板封装为 SOT-23、SC70不可用;因此我们必须寻找引脚2引脚的任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    除非客户愿意更改某些规格、如电压阈值、否则没有其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果没有其他问题、可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    没问题!  祝你好运!