This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62231-Q1:TPS62231和 TPS62231-Q1之间的差异

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62231-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048255/tps62231-q1-the-difference-between-tps62231-and-tps62231-q1

器件型号:TPS62231-Q1

大家好、

我注意到   、对于最高工作结温、TPS62231是更好的 TPS62231-Q1、Q 版本通常更好、这是规格书吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    汽车和商用器件具有不同的制造流程(可靠性、不同的温度周期)、并且器件具有相应的特性。

    这就是不同结温范围的原因。  

    如果它影响最终应用程序,您能否共享更多信息?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvee、

    感谢您的回复、您意味着不同的制造流程决定了不同的结温范围、因此如果客户希望使用 NOR Q 代替 Q、则需要 考虑哪个参数、规格是正确的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    汽车 和商用器件采用相同的设计架构、预期性能相似。  您必须注意数据表中建议的参数。  两个器件建议的温度值是相同的、我发现唯一的差异是绝对值、通常不建议用于正常应用。

    我不希望从商业器件转换到 Q 器件时出现任何关键问题。 如果您在此处有任何功能问题、请告诉我。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!