This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:输入电压= 12V 时的效率

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048642/ptn78020w-efficiency-at-vin-12v

器件型号:PTN78020W

我有一个使用该稳压器的电路、具有以下参数。

Vin = 12V

Vout = 5V

Iout = 256mA

该稳压器产生的效率是多少?  数据表中没有12V 输入的效率曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    此工作条件下的近似效率为50%  

    谢谢  

    -Arief