This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电荷泵不工作

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042982/bq76942-charge-pump-not-working

器件型号:BQ76942

我不明白为什么电荷泵发生故障且 IC 不工作。 通信和电荷泵都不工作。 Reg1 也不提供输出电压来驱动 MCU。 它是随机发生的。 另一个 IC 正在工作、而同一个 IC 不工作。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!

    该部件最初是否正常工作、或者是否始终出现故障?  您是否仅遇到这一个 IC 的问题、或者您是否尝试过多个 IC? 如果是、有多少?

    您的 IC 可能会损坏。 您能否分享您的原理图以确保一切正常?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我在多个 IC 中、甚至在新 IC 中都遇到了这个问题。 有时 IC 在重启后停止工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!

    您能否共享您的原理图以便我们可以审阅并确保一切正常? 您是否遵循 EVM 原理图?

    您是否还使用 REG1上拉通信线路?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我遵循 EVM 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!

    如果您使用外部电源上拉电阻器、是否能够进行通信? 您是否使用前置稳压器 REG0为 LDO 供电? 还是使用外部电源?

    您是否通过 OTP 对 IC 进行编程、以默认启用 REG0/REG1? 如果您的 IC 未进行 OTP 编程、则在重新启动后会恢复为默认出厂设置。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用的是 BQ7695202。 在这种情况下、应默认启用 REG0和 REG1。 另一方面、我还使用外部电源。

    我的设计工作正常。 但是、正如我先前在某些情况下所问的、一些较新的 IC 既不能向稳压器提供电压、也不能产生电荷泵电压。 在这种情况下、I2C 通信也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!  

    您是否在    REG18 CP1中测量电压? REG18 VSS 的电压 应为~1.8V CP1 VSS 的电压应为电池组电压+ 11V (如果测量 CP1电容器两端的电压、则仅为11V)。  

    您是否有任何正常工作的 IC? 有些 IC 会发生这种情况、而另一些 IC 则不会发生这种情况、这是很奇怪的。 请您分享您的原理图、以便我们可以对其进行审阅、以确保一切正常?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经测量过、但在某些 IC 中、它不会生成电荷泵电压。  是的、我有一些正常工作的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!

    您能否上传更高分辨率的原理图图片? 我无法读取这些器件的值。

    如果有人在工作、则可能会有损坏 IC 的东西。 您是否看到 IC 在放电或充电事件后无法正常工作? 您的工作环境 ESD 是否安全?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一些 IC 在组装电路板后无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!

    器件是否在组装后唤醒? 您是否在 CP1电容器上看到短路?

    您能否上传更高分辨率的原理图图片? 如果看不到原理图、很难知道可能出现的问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon