This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:是否可以将 CS 电路置于变压器的次级侧?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048497/ucc28951-possible-to-place-cs-circuitry-on-secondary-side-of-transformer

器件型号:UCC28951

我有一个 UCC28951设计、其中次级 RMS 电流远低于初级侧电流(14A 与82A)。  使用 CST 感测变压器次级侧上的电流会更容易、更高效。  我无法找到已实现此功能的参考设计。  这是可行的还是推荐的?  我的变压器上没有辅助绕组、并且没有使用中心抽头。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于降压转换器、初级电流通常低于降压转换器中的次级电流。  但是、如果您的输出升高、则可能会产生更高的输入电流。

    在峰值电流模式控制下、您通常会监控来自变压器初级侧的电流。  我在任何电源拓扑的次级上都没有看到过这种情况。

    一个很可能的原因是、这可以通过逐周期电流限制来保护初级 FET。

    在您的设计中、您必须在输出端使用全波整流器。  我想、如果您尝试在次级侧放置 CT、则可能会失去直流电流。  我不建议尝试感测次级侧的电流。

    此致、