This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无法完全充电

Guru**** 2536340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048081/bq51050b-cant-complete-fully-charge

器件型号:BQ51050B

大家好
 BQ51050BRHLT 的无线充电无法在原型板上完成时出现问题。
电池似乎足够接近充满电、但 CHG 输出引脚仍然处于低电平。

我尝试了2天以上的锂电池充电时间(~2200mAh)、但无法完成充电。
您能帮我检测电路板上的问题吗?

谢谢。

EN2通过100K 电阻下拉至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 TS 引脚上共享电压吗? 您是否能够在看到电池未充电时测量流入电池的电流?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony
    我检查了 TS 引脚(我的电路上的 R36)接近0V 的电压
    VBAT = 4.2V
    Ibat = 1mA。

    电池似乎充满电,但/CHG 引脚电平仍然很低(不会进入高 Z)
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TS 引脚接近0V、这可能是此行为的原因。 TS 电压需要介于有效电压范围之间。 您是否能够读取 EPT 以查看是否存在任何故障?

    此致、

    Anthony Pham