This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:关于保护功能

Guru**** 2544700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047835/bq24076-regarding-to-protective-function

器件型号:BQ24076

如果我使用的电池可以放电10A (超过5A)、BQ24076CE 是否会造成损坏?
还是 BQ24076CE 工作保护功能(如 OCP)?

我在数据表中确认了 BQ24076722的最大绝对输出电流为5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、当器件处于放电状态时、从 BAT 到 SYS 的最大额定电流仅为5A。 我们不建议超出最大额定值、因为高于此值的应力可能会对器件造成永久损坏或影响器件可靠性。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony

    感谢您的回答。
    我理解您的答案意味着 BQ24076对于从 BAT 流向 SYS 的电流没有保护功能。
    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有短路保护功能。 如果器件仅由电池供电或处于补充模式、并且 SYS/OUT 电压通过 Vo (SC2) tfor supplement 降至 BAT 电压以下、或者在仅 BAT 模式下降至250mV、则输出关闭。 您可以在 "未连接输入源  和"电池补充模式"部分中找到此信息。

    此致、

    Anthony Pham