This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:用于电池充电的受控恒流源

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, LM3410, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048512/bq25171-q1-controlled-constant-current-source-for-battery-charging

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ2002LM3410

大家好、  

我收到了客户的以下问题。 请告知:  

我们正在寻找通过5V USB 电源电压为4节镍氢电池充电的可能性。 此器件被连接至一个 USB-C 插座、而到 μ µC 的 USB 连接也存在。  在我们的其中一款器件中、我们通过 BQ2002构建了充电电路、并提供了额外的可调节恒流源。 以这种方式使用电路并以 LM3410作为可控恒流源是否可行? 您能推荐我应该了解的备选方案吗? 主要数据:电源电压:USB-C、约5VDC、充电电流0.5–1A (我们必须更精确地定义)电池:4节串联镍氢电池

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    我正在检查这个、  

    BQ25171-Q1可使用/CE 引脚并配置为4S 镍氢充电器、但 LM3410待定。

    需要有关应用程序的更多信息、请与我联系。