This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池充电异常

Guru**** 1825040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043361/bq24610-abnormal-battery-charging

器件型号:BQ24610

尊敬的 TI 团队:

  对于 bq24610的应用、我想提出以下问题:

使用 bq24610evm 进行测试时、我们发现电池无法充电。 详情如下:

BQ24610EVM R7 32.4K->13.7K;R12 22.1K-->3.92K;R25 909K-->700K

交流适配器:19.0V 1.5A

电池:四节18650电池(我们使用四节18650电池串联、最大电池电压差为0.2V)

保护板:参数如下(不带温度保护功能):

将 bq24610evm 连接到交流适配器、电池和保护板后、VSYS 没有负载问题。 电池无法充电、D4/D3/D5导通、一些电压参数测量如下:

VCC=19.07V VSRN=12.57V VREGN=5.994V VFB=1.553V VCHGEN=3.295V VREF=3.295V VSAT1/VSAT2=2.8V TS=3.223V VACCSET=0.396V

当 bq24610只连接到电池时、电池也可以为系统供电、并且 VSYS 没有负载问题

请帮助确认 bq24610无法为电池充电的原因。 是因为我们自己电池组的电压差很大、还是由于保护板没有温度保护、还是其他原因?

此外、请询问在仅电池供电(LEDPWR 连接到 VREF))时如何测量 VREF = 0V。 如何实现以下各项?

我们的设计类似于扫掠机器人。 交流适配器主要为电池充电。 电池充满电后、它离开交流适配器并完全由电池供电。 是否可以删除此行的此部分?

3.交流适配器 选择

从理论上讲、只要选择的交流适配器大于电池的全功率电压+ 500mV、就可以选择交流适配器吗? 对交流适配器的输出电流有任何要求吗?

期待您的回复、非常感谢!

此致

Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ellie:

    1.您是否在 TS 引脚上编程了热敏电阻? TS 电压为3.223V、约为 VREF 的97.8%。  TS 引脚需要介于 VLTF 和 VHTF 之间才能启动充电、这介于 VREF 的73.5%和37%之间。 您可以使用电池中的热敏电阻、或者在不需要温度监控的情况下使用固定电阻器对其进行编程。

    2.我不理解你的问题。 请详细说明一下吗?

    请阅读数据表(第11节)中的"电源建议"。 TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V、以应对各种直流损耗。 更多信息请阅读第11节。 如果您要以设计的满充电电流为电池充电、则需要确保它支持电池的满电压乘以充电电流以供电。 例如、假设您要以2A 的电流为12V 电池充电。如果您需要最大充电电流、您的适配器需要能够提供24W 的功率。 但是、如果您有系统负载、您还需要能够支持该电源。 请相应地设置控制器的输入电流限制。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      感谢您的回复!

     1.BQ24610EVM R5 430k->10K、可正常充电。

     仅连接电池组时、所有 LED 未亮起。 此时、测得的 VREF = 0V

       电路连接如下:

      

    仅连接电池时、VREF 输出是否为0V? 在规格中未找到 VREF 关断条件。

    如果仅连接电池时 VREF 的输出为0V、则 LED 的电路能否修改为以下电路:

    可通过调节限流电阻来调节 LED 的亮度

    请帮助确认是否可行、非常感谢!

    Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ellie:

    我下周将回答您的问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ellie:

    如果只有电池连接到 EVM、则 VREF 不会出现。 您可以详细说明修改后的电路吗? 我看不到发生了什么变化。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

       BQ24610EVM 可调节以下参数:

      R7 32.4K-->13.7K;R12 22.1K-->3.92K;R25 909K-->700K; R5 430k->10K

      电池只有2引脚、Vbat 和 GND、不带 TS 引脚。

       BQ24610EVM  仅连接到电池、VREF=0V、所有 LED 熄灭。

       请帮助确认。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ellie:

    将 R7调整为13.7k 会产生1.99A 的输入电流限制。

    2.将 R12调整为 3.92k 会产生622mA 的充电电流。

    3.将 R25调整为700k 会产生16.8的充电电压。

    4.将 R5调整为10k 将使 TS 电压永久偏置到位。 仅当您不想使用热敏电阻时才可执行此操作。

    如前所述、如果只有电池连接到 EVM、则不会出现 VREF。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。