This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:Bq34110

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048422/bq34110evm-796-bq34110

器件型号:BQ34110EVM-796

您好、TI、

   我目前正在进行一个项目、在该项目中我将监控锂离子电池参数。 要写入电池的设计容量,我将使用 ManufactureAccessControl()将数据写入地址0x41F5。 要从 MACData()读回写入的数据,我应该查找的地址范围是多少。 如果我在任何地方出错、请向我提供指导。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    从地址0x40开始读取 MACData()。 我看到您是指0x41F5、它是一个数据闪存位置。 这可以使用 TRM 第4.1节中列出的数据闪存访问命令来访问。 这也使用 MACData()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到为设计容量列出的命令是只读的,要将设计容量值更改为数据闪存,写入模式使用的值或命令是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    TRM 中有一个示例。 请参阅第4.1.1节写入 DF 示例

    以下是 TRM https://www.ti.com/lit/ug/sluubf7a/sluubf7a.pdf 的链接

    如果这是您要查找的内容、请将此主题标记为已解决