This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:12V 应用

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756EVM, TPS23730, TPS23731, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048323/tps23756-12v-application

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23730TPS23731

尊敬的团队

如果客户希望将 TPS23756EVM 修改为12V 输出电压、 是否可以向我们提供其他参考资料或建议?  

需要修改哪个组件?

非常感谢

丹尼   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    我们有一些参考设计、涵盖输入范围和输出电压/功率。

    但是、两者都不是有源钳位正激式。 一个使用 TPS23756、是一种驱动同步反激式。 另一个使用 TPS23730 (可能使用 TPS23731)、是 PSR 二极管反激式。  

    我可以通过私人电子邮件向您发送。  

    直接更改 EVM 需要更改变压器、次级 FET、次级栅极驱动器、次级缓冲器、输出电容、 输出电感器、反馈和感应电阻器。 但是、我没有听说过宽输入电压12V ACF 变压器、因此您可能需要定义一个新的变压器。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师