This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063ADR 封装热性能

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047625/mc33063a-mc33063adr-package-thermals

部件号:MC33063A

大家好、

您能不能为我提供有关 MC33063ADR 封装热性能的帮助。 客户尤其在寻找(接线盒) RthJC。

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    这是一个旧器件、Rth_jc 尚不可用。 数据表仅给出了 Rth_JA  为了获得 Rth_jc、我们必须提交请求、通常需要几周时间才能获得结果。   这是可以接受的吗?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    是的、如果您的完成日期不是很晚、请提交申请并分享。

    客户还要求最大允许功率耗散 PD_max 我们有这样的东西吗?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会。  顺便说一下、您能否通过电子邮件与我分享业务案例?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了回答您有关 PD_max 的问题 通过使用现有的97 C/W 的 Theta_JA、您可以通过定义 Ta 和目标 Tj 来向后计算允许的损耗。  希望这能澄清。