This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:快速充电安全计时器

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045148/bq24610-fast-charge-safety-timer

器件型号:BQ24610

尊敬的先生:

  当我们使用 bq24610EVM 验证电路时、我们发现充电安全计时器不起作用。更改点为 CTTC 0.1uF-->0.047uF。

恒定电流充电超过5小时后、电池充电器不会停止充电。

  请帮助确认!

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当充电过程中、您是否可以获取 TTC 引脚的示波器捕捉? 使用较小的时间刻度、以便 TTC 上的斜坡可见。 这将告诉我们计时器是否在计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

      TTC 波形测量如下所示

      测量期间、电池电压为15.72V、充电电流为600mA

      测试连接图:

      

    TTC 波形:

    请帮助我们确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该图像表示您已将 TTC 拉至高电平。 将 TTC 拉为高电平将禁用安全计时器。  保持 JP1悬空以启用安全计时器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      电路设计期间、是否可以将 TTC 引脚连接到电容器并将其连接到 GND? 端接电流是否 被启用?安全定时器是否会根据技术规格中描述的条件复位?

      

      非常感谢!

    Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ellie:

    TTC 引脚的用途是放置一个电容器以启用充电安全计时器。 如果您希望使用安全计时器、请删除 JP1。 只要只有电容器存在、并且没有上拉至 VREF 或下拉电阻、就会启用端接并启用安全计时器(根据带有 K_TTC 和 C_TTC 的电容器选择公式)。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。