This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:帮助了解 enable 命令

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047951/lmz14203-help-to-understand-enable-command

器件型号:LMZ14203

您好!
我目前正在设计一个电路、在该电路中、当外部使能信号被置为高电平时、我需要启用/禁用 LMZ14203的3.3V 输出。 我曾考虑过将使能引脚用于此目的、但我无法理解该引脚的工作原理、因为数据表中的全部内容是如何设置用于 UVLO 和软启动操作的外部电阻器和电容器。 这是我所想到的一个示例、当外部使能信号为高电平时、EN = 0。 但我不知道此时会发生什么情况、数据表没有提到它。 输出是否为0V? 然后、将外部使能信号置于低电平后会发生什么情况? LMZ14203是否会启动 UVLO 运行?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、当外部使能信号为高电平时、它将 EN 引脚下拉至0V。  
    在这种情况下、由于 EN 引脚低于1.18V、模块将停止开关、输出将衰减至0V、衰减率将取决于输出端的负载电流。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

    谢谢

    -Arief