This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:模块不工作

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047904/lmzm33606-module-not-working

器件型号:LMZM33606

大家好、  

 我们在电路板中使用 LMZM33606RLXR

项目:测试设备  

模块1:30V 至5V (默认为4.5V、在并联电阻概念中、我们将实现5V 和5.5V)

模块2:30V 至12V (默认为11.5V、在并联电阻概念中、我们将实现12V 和12.5V)

有关更多详细信息、请参阅原理图。

模块1正在工作、我们将获得预期的电压范围。

模块2不工作、我们不知道该模块为什么不工作。  

我们将每个引脚阻抗与 r.t GND 进行了比较。 两者看起来相同、但没有区别。

您能帮助我们排除模块故障。

很少观察到

模块2:测得的输出电压为1.7V 至2.01V、FB 电压为 mV

模块1:测得的输出电压为4.5V、FB 电压为1.007V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以检查以下内容吗?
    1) 1)连接到 FB 引脚的电阻器值是正确的值
    2) 2)检查 VCC 电压引脚。 它的读数应在3.27V 范围内

    3) 3)移除 SS 引脚上的电容器、看看它是否启动。  

    或者、这里是一个 webench 设计示例

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4C948BB8364D4374

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    谢谢、我一定会检查您的建议。
    其他信息:我们制造了7块电路板用于测试目的。
    在7个电路板中、只有一个电路板存在此模块问题。 所有6块板均正常工作。

    根据数据表、在 FB 电阻器上、建议在 RFBB 处连接10K。 我收到 了 TI 客户支持团队发送的相同邮件(请参阅附件)

    我们更换了芯片、仍然存在问题。 :(

    此致、
    SENTHIL

    附件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    要尝试的一件事是将"可疑电路板"的芯片放入已知良好的电路板中。  

    如果模块在已知良好的电路板上工作、则可能需要检查特定的 PCB 电路板。

    谢谢

    -Arief