This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:ADC 采样频率是否可以降至267ksps 以下?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048496/ucd3138-can-adc-sampling-frequency-be-decreased-below-267-ksps

器件型号:UCD3138

尊敬的专家:

是否可以将 ADC 采样频率降低到267ksps 以下?  

此致、
Marc UC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、使用 SAMPLING_SEL、您实际上是选择转换的时间。  速率不能低于每秒267Ksamples。  因此转换时间不能更慢。  通过使用软件启动的转换周期并将启动延迟到之前的一组采样完成后、您当然可以降低平均采样率