This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:需要一些建议来提高其增益裕度和相位裕度

Guru**** 2503135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043517/lmr14020-q1-need-some-suggestions-to-improve-its-gain-and-phase-margin

器件型号:LMR14020-Q1

大家好、

这是客户 LMR14020Q1原理图设计、在他们的环路测试后、增益不是很好、您能否帮助在他们的原理图上提供一些详细的建议(具有特定的推荐 RC 值)? 希望增大输出电容器? 谢谢你。

e2e.ti.com/.../Chery_5F00_TL18_5F00_DI_5F00_14020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    简单的方法是将 C2063从100pF 降低到82pF、甚至更低。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    好的、我让客户降低了 C2063、而0dB 点的交叉频率有点低、您能否帮助检查可以修改哪些其他组件来提高交叉频率? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    请尝试以下操作:

    C2063=100pF

    2.在 C2063系列中添加1K、 逐渐增加1K、直到增益裕度满足要求

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    更新测试结果、客户已通过1A 和2A 负载下的环路测试、但当负载变为轻负载0.2A 时、在0dB 点交叉频率仍然存在一些交叉频率问题、即交叉频率仍然很低、 客户在使用轻负载时还可以使用哪些其他建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    更新测试结果、客户已通过1A 和2A 负载下的环路测试、但当负载变为轻负载0.2A 时、在0dB 点交叉频率仍然较低时(开关频率约为1~5%)仍然存在一些交叉频率问题  

    客户在使用轻负载时还可以使用哪些其他建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器在0.2A 负载时进入 PFM 模式、开关频率将下降、环路在滞后模式下工作、 因此环路响应与 CCM 条件下的峰值电流模式有很大差异。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、我想问客户是否需要执行轻负载环路响应? 或者如何在 PFM 模式下检查环路测试是否正常、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    客户可以检查瞬态负载响应以了解转换器如何从 PFM 恢复并从 CCM 过渡、这比轻负载下的测试环路响应更实用。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于 LMR14020Q1 (最大输出为2A)、您认为450mA 将进入 PFM 模式吗? 降压转换器从 CCM 模式进入 PFM 模式时、是否有典型或有经验的最大输出百分比? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    如果电感器峰值电流低于300mA、则转换器将进入睡眠模式、因此平均负载电流取决于输入电压、输出电压和电感器。

    B R

    Andy