This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想为汽车应用设计24伏至5V/3a 和3.3V/3a 的隔离式电源。 应首选哪种 IC。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1, LM25183-Q1, LM25183, UCC28C43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048325/i-want-to-design-24-volt-to-5v-3a-and-3-3v-3a-isolated-power-supply-for-rhe-automative-applicatiobn-which-ic-should-be-preferred

主题中讨论的其他器件:UCC28C43-Q1LM25183-Q1LM25183UCC28C43

我想为汽车应用设计24伏至5V/3a 和3.3V/3a 的隔离式电源。 应首选哪种 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑使用 UCC28C43-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个新的无光耦合器概念、如 LM25183-Q1。 它与传统反激式有何不同,应选择哪种类型,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的输入和输出规格、LM25183-Q1似乎也可被考虑在内。 主要区别(1) UCC28C43需要外部 MOSFET、而 LM25183使用内部 MOSFET。 因此、您可以决定哪一项适合您、因为内部 MOSFET 额定值是固定的、因此您需要决定是否正常。 但 UCC28C43可灵活选择 MOSFET。 (2) UCC28C43需要一个变压器绕组来提供反馈以调节输出电压、而 LM25183则不需要。  

    您需要做出决策。 如果您决定使用 LM25183、请在主题中使用 LM25183启动新的 E2E 主题、因为该器件由不同的团队提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在数据表中、UCC28C43-Q1显示了它适用于功率级50W 的交流反激式转换器。 我知道可以 使用外部 MOSFET。 中的电压 。 我是否应该继续使用外部 MOSFET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发现这个 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032084/lm5180-lm5180-transformer-for--18v-output/3816501?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM25183-Q1#3816501 链接对您有所帮助。 您是否有其他反激式相关的 Excel 工作表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您认为内部 MOSFET 正常、那么您需要做出决定。  

    UCC28C43-Q1的功耗可远高于50W。 我在其数据表中找不到有关该器件仅适用于50W 的词语。

    否、我没有其他相关的 Excel 工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我打算在示例设计中展示离线反激式设计。 但是,我的担心得到了回答。