This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:如何修改默认寄存器配置

Guru**** 2513635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047854/bq24179-how-to-modify-the-default-register-configuration

器件型号:BQ24179

大家好、

客户报告有关默认寄存器配置的问题。

这是默认的 VAC_OVP 为7V、但客户的输入电压为12V、因此需要将  VAC_OVP 的值更改为12V 以上。

在其应用系统中、CPU 由 BQ24179的 SYS 引脚供电、当 BQ24179关断并再次上电时、 VAC_OVP 为7V、而输入电压为12V。

因此、BQ24179在初始阶段将受到 OVP 保护、CPU 无法修改 VAC_OVP 的寄存器配置、因为它无法通过 BQ24179的 SYS 引脚激活。

您能否帮助评论如何解决上述问题?

是否有任何方法可以修改 VAC_OVP 的默认寄存器配置并使其保持高于输入电压12V?

或者在 BQ21479进入 OVP 模式时如何激活 CPU?  

谢谢。

BR、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    遗憾的是、默认寄存器设置不是用户可重新编程的。  CPU 必须启动并将 VAC_OVP 寄存器更改为12V 以上。  当连接电压大于2.5V 的电池时、充电器的 IC 寄存器会向上计数。  或者、您也可以通过使用二极管的12V 输入电源或 SYS 添加一个 LDO 来为 CPU 供电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    CPU 的电源由降压 IC 从 BQ24719的 SYS 输出降压至5V。

    当 BQ24179进入 OVP 模式时、SYS 将如下图所示的波形那样断续输出、这会导致 CPU 不能处于活动状态。

    问题是如何使 SYS 输出稳定并且 CPU 可以工作。

    BR、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    在没有电池或电池深度放电并且充电未被 CE 位或引脚或 TS 故障禁用的情况下、充电电流快速打开、导致 BAT 引脚上的小电容过冲、进而导致 SYS 过冲。  这会在瞬间关闭转换器时导致 OVP。  如果 SYS 上有负载、SYS 输出将折叠。  要解决此问题、请禁用充电或向 BAT 添加更多电容(>200uF)和更低的充电电流或 IINDPM 以防止 OVP。

    此致、

    Jeff