This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:针对 Xilinx 7EV 进行编程

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047372/tps650861-programming-for-xilinx-7ev

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: TPS650864

您好!

我们希望为 Xilinx 7EV FPGA 对 TPS650861进行编程。 是否已有可供我使用的 IPGUI 项目?

如果不是、我想使用与 TPS6508640相同的设置并修改 Buck1以为 VCCINT_VCU 生成0.9V 电压、并稍微更改定序。 是否有可用于 TPS6508640设置的 IPGUI 项目可用作起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    感谢您的提问。 TPS65086x 系列是为 Xilinx 7EV FPGA 供电的理想选择。

    TPS650864的多个引脚可用于 Xilinx 7EV、具体取决于所需的设置。 这些型号包括 TPS6508640、TPS65086401和 TPS6508641。  有关这些引脚的详细信息、请参阅 TPS650864数据表 https://www.ti.com/lit/gpn/tps650864的第8.3-8.5节

    如果您想为 TPS650861创建与 TPS6508640类似的定制设置、可以在 TPS650861产品文件夹的"设计和开发"下创建 TPS650861 OTP 发生器的副本、其中包含 TPS650864x 设置。

    以下是指向 TPS6508640版本 OTP 发生器的链接。  https://www.ti.com/lit/zip/swcc027

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daniel。

    我无法使用40/401/41器件的原因是 VCU 电压轨。 我将修改定制 TPS650861器件的 OTP 设置。