This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62082:原理图 TPS62082DSGR

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044046/tps62082-schematics-tps62082dsgr

器件型号:TPS62082

大家好、

我使用的是具有3.3V 固定输出电压的降压 TPS61253YFFR。 对于输出电容 C308 = 22uF、我使用 数据表中提供的 GRM21BR60J226ME39L。

您能给我一个有关原理图的评论吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 TPS62082的原理图、一切看起来都很好。

    由于这是电池供电的应用、请确保始终存在稳定的输入电压电源、以便始终保持最小输入电压条件。

    选择 TPS62082是否有任何具体原因? 这是一个相当旧的器件、我建议查看我们 的较新降压转换器之一。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复。 您是否需要任何进一步的支持?

    此致、

    Febin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新主题。

    此致、

    Febin